This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10974:电流限制

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1335202/drv10974-current-limit

器件型号:DRV10974

您好、团队成员:

我需要将电流限制设置为100mA 或150mA。

在数据表中、R (CS)的示例值仅列在200mA 限值中。

我可以将电流限制设置为100mA 或150mA 吗?
如果是,R (CS )值是多少? 是否有任何公式来查找 R (CS)值?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队成员:

    有人能回答我的问题吗?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Kuwahara 尊敬的 Kei:

    我将确认该方程。 但是、这些都基于比较器、基准通过这些电阻器值固定。

    我将很快确认这一节的细节。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri-san:

    谢谢你。

    我将等待您的确认。

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Kuwahara 尊敬的 Kei:

    我必须要回到这个话题。 我的目标是在本周结束前结束本次课程。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里