主题中讨论的其他器件: MCF8315A
我有一个 MCF8329EVM 板、正在尝试让电机旋转。 当运行 MPET 时、它或者根本不运行(没有尝试在我看到的情况下切换 MOSFET)、或者 给我一个 MPET 故障。
我尝试根据电机数据表手动输入电感、电阻和 BEMF 常数、并根据 https://www.tek.com/en/documents/primer/making-measurements-on-3-phase-motor-drives-with-an-oscilloscope 进行测量
在此之后运行 MPET 会导致高音尖叫、但电机没有运动。 此时我 关闭了电源、因为 GUI 中没有"cancel MPET"选项。
我运行的是最新的 GUI 版本:0.1.12
我认为这可能是由于使用的电流低于开发板预期的电流、因此更改了22m Ω 的感应电阻。 我找到了高级选项、告诉它我有这个值、但它对结果没有影响。 电机的额定电流为3A、我们尝试了4A MCF8315A、但在全速15分钟后、它会切断。 最终应用的最高环境温度为60C、因此我倾向于不信任具有内部 FET 的驱动器、成本不是屏障、但旋转肯定失败。
我曾尝试使用空载电机来运行它、它的确短暂地旋转、并获得了 Ke、Kp 和 Ki 的结果。 但 Ke 值低于我在上面测量的值。 它没有读取电阻或电感、所以我添加了我测量的结果、但随后它又返回到吱吱声而不是移动。 它此时没有记录故障、因此我必须重启电源。
我从 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1306649/mcf8329evm-mpet-not-working 和 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1311658/mcf8329evm-troubleshooting-faults 中遇到相同问题的其他人那里看到 有视频指南可用、但这些支持请求单中提供的链接已过期、因此我无法查看。
我可以访问此视频吗? 我还应该做什么?
总的来说、GUI 与用户指南中开关的位置不符、GUI 仅 告知您将 SW1设为 SW3、但有4个开关。 GUI 中的照片显示4个开关、但将它们置于关闭状态(与描述相反)。 我已根据用户指南进行了设置、 看起来是正确的。
谢谢。