This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983EVM:BEMF 常数参数设置

Guru**** 2455420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1339327/drv10983evm-bemf-constant-parameter-settings

器件型号:DRV10983EVM

大家好、

在 GUI 软件上配置参数时、我们需要以 mV/Hz 为单位输入 BEMF 常数。 在电机手册中、我们发现电机转速常数为2300 rpm。   这两个指示器是否指的是同一个指示器? 如果是、如何在 mV/Hz 和 rpm/V 之间转换?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    如果反转2300 rpm/V ->(V/rpm)

    您需要知道极点数量。 然后提取 Hz -->(2300/60)*电极对   

    请记住它是每相,请检查常数是否是测量的相间相位。 那么每相需要除以2。

    希望这一点得到澄清。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    GUI 软件的显示界面具有 BEMF 常数值。  该值是否是由软件测量和计算的准确值?  能否将电机参数直接设置为此值?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri S:

    您能检查一下并尽快给我们回复吗?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    您是否在指这个窗口?

    该值是估计值、如果渤海电流和 BEMF 正确对齐、则为准确值。

    关于实现正确对齐、有一些背景理论。 您是否已验证调优指南?

    调优指南提供了 BEMF 常数测量方法。   DRV10983和 DRV10975调优指南(修订版 D)(TI.com)

    您可以给我发送电子邮件吗?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里