大家好、
在 GUI 软件上配置参数时、我们需要以 mV/Hz 为单位输入 BEMF 常数。 在电机手册中、我们发现电机转速常数为2300 rpm。 这两个指示器是否指的是同一个指示器? 如果是、如何在 mV/Hz 和 rpm/V 之间转换?
此致、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在 GUI 软件上配置参数时、我们需要以 mV/Hz 为单位输入 BEMF 常数。 在电机手册中、我们发现电机转速常数为2300 rpm。 这两个指示器是否指的是同一个指示器? 如果是、如何在 mV/Hz 和 rpm/V 之间转换?
此致、
安妮
尊敬的 Annie:
您是否在指这个窗口?

该值是估计值、如果渤海电流和 BEMF 正确对齐、则为准确值。
关于实现正确对齐、有一些背景理论。 您是否已验证调优指南?
调优指南提供了 BEMF 常数测量方法。 DRV10983和 DRV10975调优指南(修订版 D)(TI.com)
您可以给我发送电子邮件吗?
谢谢、此致、
文卡塔德里