请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8962EVM 主题中讨论的其他器件: DRV8962
您好!
在用户指南的表 A-1中、对于 DRV89x2型号、该图将 J26显示为 DNP。
但在图 A-4 DRV8962EVM 跳线组装指南的照片中、J26已填充。
哪一项是正确的?
非常感谢、
凯伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在用户指南的表 A-1中、对于 DRV89x2型号、该图将 J26显示为 DNP。
但在图 A-4 DRV8962EVM 跳线组装指南的照片中、J26已填充。
哪一项是正确的?
非常感谢、
凯伦
嗨、Karen:
感谢您的查找、并指出此差异。 对于 DRV8962、应 组装 J26。
我通过网进行跟踪、看起来好像需要填充 J26、以便 EN4信号(黄色-->绿色)传递到 DRV8962器件。



请随时下载 DRV84xx DRV82x2 DRV89x2EVM 硬件文件(修订版 D) 、浏览原理图 PDF、找到所有跳线配置及其输出位置。
此致、
雅各布