This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962EVM:DRV8962evm 的跳线配置

Guru**** 1159990 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962EVM, DRV8962
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1341558/drv8962evm-jumper-configuration-for-drv8962evm

器件型号:DRV8962EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8962

您好!

在用户指南的表 A-1中、对于 DRV89x2型号、该图将 J26显示为 DNP。

但在图 A-4 DRV8962EVM 跳线组装指南的照片中、J26已填充。

哪一项是正确的?

非常感谢、

凯伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Karen:

    感谢您的查找、并指出此差异。  对于 DRV8962、应 组装 J26。   

    我通过网进行跟踪、看起来好像需要填充 J26、以便 EN4信号(黄色-->绿色)传递到 DRV8962器件。   

    请随时下载 DRV84xx DRV82x2 DRV89x2EVM 硬件文件(修订版 D) 、浏览原理图 PDF、找到所有跳线配置及其输出位置。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    谢谢你。 我看过了原理图、但没能将 J25和 J26名称的文字与

    8962 .它只是提到8262。

    很好。

    凯伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的同意,表不匹配是令人困惑和误导。   

    对于原理图、DRV8962将是 PCB 的004个型号、即"MD040A (004)_Sch.pdf"  

    很高兴我能提供帮助!

    -雅各布·汤普森