This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987EVM:GUI 无法连接到器件

Guru**** 2455420 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1336773/drv10987evm-gui-cannot-connect-to-device

器件型号:DRV10987EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好、

打开 GUI、连接 USBANY 后、开始时会弹出更新 USB 固件。  客户按 SI、然后连接 USBANY。  他按照说明操作、在更新固件的过程中显示了错误的密码。  后来他又尝试了几次,但更新仍然失败。  此时、无法识别 USB 设备。 无法连接。 EVM 的电压均正常。

更新失败后、将其连接到计算机、USB2ANY 侧面的绿色指示灯将始终亮起且不会闪烁。

(1)无法连接、显示无法识别

(2) 他尝试打开 USB2ANY Explorer、但弹出固件更新。 他 单击了固件更新、不确定是否存在更新错误。  下面是更新后的日志。

   

(3)更新固件后、可以连接 GUI、但报告新错误。  错误消息框显示10983。  但客户确认 GUI 连接实际上是10987。  当客户重新连接时、仍会显示此错误。

(4) 基于上述情况、客户尝试使用 USB2ANY Explorer、打开软件、插入 USB、并显示固件更新信息。  单击"Firmware Update"(固件更新)并尝试几次,但显示以下问题。

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    就这个问题、如果可以联系我、会有所帮助。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我今天不在办公室。 我将尝试通过 EOB 进行回复。

    谢谢、此致、  

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri S:

    就这个问题、如果可以联系我、会有所帮助。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    很抱歉延迟回复。 我是 OOO 到21st,我会尝试在一两天内回复.

    谢谢你等了。

    谢谢、此致、  

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri S:

    您能检查一下并尽快给我们回复吗?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    USB2ANY 工具似乎出现了故障。 在某个位置的 USB2ANY Explorer 中,GUI 未检测到 USB2ANY 或连接丢失。 从该版本开始、它不能与任何其他软件一起使用。

    您是否可以通过按下 S1并上电来重新编程 USB2ANY? 这会将 USB2ANY 置于引导加载程序 模式。

    谢谢、此致、  

    文卡塔德里