This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:负载条件下的控制环路不稳定

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1324478/mcf8329evm-control-loop-instability-under-load

器件型号:MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCF8329A

您好、在以较高负载运行电机时、我发现控制环路会不稳定。 我有可以控制的电机驱动和可调负载。 在无负载和较小负载的情况下运行正常、但当负载增大时、最终会出现下面示波器捕获中所示的情况。 电机似乎可以处理增加的负载长达几秒钟、但电流会在超出限值或电源过载无法跟上的情况下发生振荡。 我怀疑问题出在控制环路设置中、但我可以使用一些指导来确定查找位置。

电机的额定峰值为80A、ILIMIT 设置约为90A。 我这次看到的唯一故障可能是 APP_RESET 发生在总线欠压

在此第一个迹线中、通道1-3是相电流、通道4是总线电压

在第二个图中、CH4会通过 FGOUT 监控电机转速。 您可以在此处看到、RPM 在问题发生之前一直保持稳定、因此我不确定控制环路会对电流大幅增加做出什么反应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ian Garcia、

    您能否检查是否设置了饱和标志? 电流环路饱和?

    您能否提供电机参数、额定电压和额定转速?  

    另外、您运行的 PWM 频率是多少?  

    在 ISD_CONFIG 寄存器中有一个消隐时间设置、您能否共享 JSON 文件?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机最大为48V、3600 RPM。 运行速度是3000 RPM。 未设置任何饱和标志。 运行频率为60kHz PWM。 消隐时间为0.5us。

    我很乐意分享我的 JSON 文件,但我没有看到任何方式上传它在这些论坛。 "Insert Image/Video/File"(插入图像/视频/文件)对话框不适用于 JSON。 请建议如何执行该操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    {
    "签名""oneui-register-data"
    "数据":[
    [
    {
    "IDX"0
    "ID""ISD_CONFIG"
    "Value""0xE4A2D4A1"
    "Addr""0x00000080"
    }、
    {
    "IDX"1
    "ID""REV_DRIVE_CONFIG"
    "值""0x48300000"
    "Addr":"0x00000082"
    }、
    {
    "IDX"2
    "ID""MOTOR_STARTUP1"
    "值""0x10CA4DC4"
    "Addr":"0x00000084"
    }、
    {
    "IDX"3
    "ID""MOTOR_STARTUP2"
    "Value""0xC2AEE0F6"
    "Addr":"0x00000086"
    }、
    {
    "IDX"4
    "ID""Closed_LOOP1"
    "值""0x167D013C"
    "Addr""0x00000088"
    }、
    {
    "IDX"5
    "ID""Closed_LOOP2"
    "值""0x8AAD3917"
    "Addr""0x0000008A"
    }、
    {
    "IDX"6
    "ID""Closed_LOOP3"
    "Value""0x55E29828"
    "Addr""0x0000008C"
    }、
    {
    "IDX"7
    "ID""Closed_LOOP4"
    "Value""0x7A3E85A0"
    "Addr":"0x0000008E"
    }、
    {
    "IDX"8
    "ID""REF_PROFILES1"
    "值""0x00000000"
    "Addr":"0x00000094"
    }、
    {
    "IDX"9
    "ID""REF_PROFILES2"
    "值""0x00000000"
    "Addr":"0x00000096"
    }、
    {
    "IDX"10
    "ID""REF_PROFILES3"
    "Value""0x800004"
    "Addr""0x00000098"
    }、
    {
    "IDX"11
    "ID""REF_PROFILES4"
    "值""0x00000000"
    "Addr""0x0000009A"
    }、
    {
    "IDX"12
    "ID""REF_PROFILES5"
    "值""0x00000000"
    "Addr""0x0000009C"
    }、
    {
    "IDX"13
    "ID""REF_PROFILES6"
    "值""0x00000000"
    "Addr""0x0000009E"
    ]、
    [
    {
    "IDX"0
    "ID""FAULT_CONFIG1"
    "Value""0x47E02186"
    "Addr":"0x00000090"
    }、
    {
    "IDX"1
    "ID""FAULT_CONFIG2"
    "值""0x51407888"
    "Addr":"0x00000092"
    ]、
    [
    {
    "IDX"0
    "ID""INT_ALGO_1"
    "值""0x0948007D"
    "Addr""0x000000A0"
    }、
    {
    "IDX"1
    "ID""INT_ALGO_2"
    "Value""0x02008163"
    "Addr""0x000000A2"
    ]、
    [
    {
    "IDX"0
    "ID""PIN_CONFIG"
    "值""0x4022C301"
    "Addr""0x000000A4"
    }、
    {
    "IDX"1
    "ID""device_config1"
    "Value""0x00100002"
    "Addr""0x000000A6"
    }、
    {
    "IDX"2
    "ID""DEVICE_CONFIG2"
    "值""0x03E8C00C"
    "Addr""0x000000A8"
    }、
    {
    "IDX"3
    "ID""peri_config1"
    "值""0x69845CC0"
    "Addr""0x000000AA"
    }、
    {
    "IDX"4
    "ID""GD_config1"
    "值""0x80008279"
    "Addr""0x000000AC"
    }、
    {
    "IDX"5
    "ID""GD_CONFIG2"
    "值""0x80001000"
    "Addr":"0x000000AE"
    ]、
    [
    {
    "IDX"0
    "ID""GATE_DRIVER_FAULT_STATUS"
    "值""0x00000000"
    "Addr""0x000000E0"
    }、
    {
    "IDX"1
    "ID""controller_fault_status"
    "值""0x00000000"
    "Addr""0x000000E2"
    ]、
    [
    {
    "IDX"0
    "ID""algo_status"
    "Value""0x145F0004"
    "Addr":"0x000000E4"
    }、
    {
    "IDX"1
    "ID""MTR_PARAMS"
    "值""0x00000000"
    "Addr""0x000000E6"
    }、
    {
    "IDX"2
    "ID""algo_STATUS_MPET"
    "值""0x0A000000"
    "Addr""0x000000E8"
    ]、
    [
    {
    "IDX"0
    "ID""algo_CTRL1"
    "Value""0xAA500000"
    "Addr""0x000000EA"
    ]、
    [
    {
    "IDX"0
    "ID""algo_DEBUG1"
    "值""0x80000000"
    "Addr":"0x000000EC"
    }、
    {
    "IDX"1
    "ID""algo_DEBUG2"
    "值""0x00000000"
    "Addr":"0x000000EE"
    }、
    {
    "IDX"2
    "ID""current_pi"
    "Value""0x03050314"
    "Addr""0x000000F0"
    }、
    {
    "IDX"3
    "ID""speed_pi"
    "值""0x00000000"
    "Addr""0x000000F2"
    }、
    {
    "IDX"4
    "ID""DAC_1"
    "值""0x00000000"
    "Addr""0x000000F4"
    ]、
    [
    {
    "IDX"0
    "ID""algorithm_State"
    "值""0x0012000E"
    "地址""0x00000196"
    }、
    {
    "IDX"1
    "ID""FG_speed_fdbk"
    "值""0x017122FC"
    "地址""0x0000019C"
    }、
    {
    "IDX"2
    "ID""bus_current"
    "值""0x00000000"
    "地址":"0x0000040E"
    }、
    {
    "IDX"3
    "ID""PHASE_CURRENT_A"
    "Value""0xFFFC0000"
    "地址""0x0000043C"
    }、
    {
    "IDX"4
    "ID""PHASE_CURRENT_B"
    "值""0x00040000"
    "地址":"0x0000043E"
    }、
    {
    "IDX"5
    "ID""PHASE_CURRENT_C"
    "值""0x00000000"
    "地址":"0x00000440"
    }、
    {
    "IDX"6
    "ID""CSA_GAIN_feedback"
    "值""0x00000002"
    "地址""0x00000450"
    }、
    {
    "IDX"7
    "ID""voltage_gain_feedback"
    "值""0x00000000"
    "地址""0x00000458"
    }、
    {
    "IDX"8
    "ID""VM_VOLTAGE"
    "Value""0x06768000"
    "地址""0x0000045C"
    }、
    {
    "IDX"9
    "ID""PHASE_VOLTAGE_VA"
    "值""0x02C7DF74"
    "地址":"0x00000460"
    }、
    {
    "IDX"10
    "ID""PHASE_VOLTAGE_VB"
    "值""0x02C701C0"
    "地址""0x00000462"
    }、
    {
    "IDX"11
    "ID""PHASE_VOLTAGE_VC"
    "Value""0x02C54658"
    "地址":"0x00000464"
    }、
    {
    "IDX"12
    "ID""SIN_PASTING_ANGLE"
    "值""0x07F980D0"
    "地址":"0x000004AA"
    }、
    {
    "IDX"13
    "ID""cos_pacment_angle"
    "值""0x007BF624"
    "地址""0x000004AC"
    }、
    {
    "IDX"14
    "ID""IALPHA"
    "值""0xFEF00000"
    "地址":"0x000004CC"
    }、
    {
    "IDX"15
    "ID""IBETA"
    "Value""0x00A1A877"
    "地址":"0x000004CE"
    }、
    {
    "IDX"16
    "ID""VALPHA"
    "值""0xFEF7AA46"
    "地址""0x000004D0"
    }、
    {
    "IDX"17
    "ID""VBETA"
    "值""0x0010DCF8"
    "地址""0x000004D2"
    }、
    {
    "IDX"18
    "ID":"ID"
    "值""0x0086531C"
    "地址":"0x000004DC"
    }、
    {
    "IDX"19
    "ID""IQ"
    "Value""0x011E5D79"
    "Addr""0x000004DE"
    }、
    {
    "IDX"20
    "ID"" VD "
    "值""0x0000CFEC"
    "地址""0x000004E0"
    }、
    {
    "IDX"21
    "ID""VQ"
    "值""0x010939B6"
    "地址""0x000004E2"
    }、
    {
    "IDX"22
    "ID""IQ_REF_MOTOR_ALIGN"
    "值""0x00000000"
    "地址""0x0000051A"
    }、
    {
    "IDX"23
    "ID""SPEED_REF_OPEN_LOOP"
    "值""0x00000000"
    "地址":"0x800000532"
    }、
    {
    "IDX"24
    "ID""IQ_REF_OPEN_LOOP"
    "Value""0x1332EAC0"
    "地址""0x00000542"
    }、
    {
    "IDX"25
    "ID""SPEED_REF_CLOSED_LOOP"
    "值""0x00000000"
    "地址""0x000005D0"
    }、
    {
    "IDX"26
    "ID""ID_REF_CLOSED_LOOP"
    "值""0x00000000"
    "地址""0x0000060A"
    }、
    {
    "IDX"27
    "ID""IQ_REF_CLOSED_LOOP"
    "值""0x00000000"
    "地址""0x0000060C"
    }、
    {
    "IDX"28
    "ID""ISD_State"
    "值""0x00000005"
    "地址""0x000006B0"
    }、
    {
    "IDX"29
    "ID""ISD_SPEED"
    "Value""0x0000004E"
    "地址":"0x000006BA"
    }、
    {
    "IDX"30
    "ID""IPD_State"
    "值""0x00000000"
    "地址":"0x000006E4"
    }、
    {
    "IDX"31
    "ID""IPD_ANGLE"
    "值""0x00000000"
    "地址""0x0000071A"
    }、
    {
    "IDX"32
    "ID"" ED "
    "值""0x00000000"
    "地址""0x0000075C"
    }、
    {
    "IDX"33
    "ID""EQ"
    "值""0x00000000"
    "地址":"0x0000075E"
    }、
    {
    "IDX"34
    "ID""speed_fdbk"
    "Value""0x002B1979"
    "地址":"0x0000076E"
    }、
    {
    "IDX"35
    "ID""THETA_EST"
    "值""0x00000000"
    "地址":"0x00000774"
    ]
    ]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这次 I 监控的总线电流(蓝色迹线)。 总线电流变为负值时似乎是导致事情发生错误的诱因。 有没有任何关于为什么会发生这种情况的见解? 在相同的设置下使用现成的电机驱动器时、未发现此问题。

    该图具有全部的三相电流和总线电流(绿色)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ian Garcia、

    您能将 PWM 开关频率降低到20kHz 吗?快来试试吧。

    同时,我会研究你所分享的详情,并在本周结束时回复你。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天我会再次检查、但我之前试过20kHz PWM 频率、即使没有负载也无法将其实现闭环速度控制。

    在我的上一个图中、您可以看到、在总线电流变为负值之前、所有相电流都变为负值。 这种情况常见吗? 我很惊讶地看到这种情况发生了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ian Garcia、

    我必须查看 JSON 文件,我将在本周结束时回复您。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚尝试20kHz、电机开始转动、但随后停止。 有时没有错误、有时会触发 LOCK_LIMIT 或 HW_LOCK_LIMIT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ian Garcia、

    我查看了调优文件。 您是否正在将 EVM 与1m Ω 分流器配合使用?

    设置的基极电流为140A。

    速度 Ki 值看起来很高、我们需要表征电机、然后应用正确的 Kp、Ki

    让我们尝试下面提到的几个步骤

    1.让 PWM 频率为15KHz 到25kHz、但不超过该值。

    2.开环电流非常高,是否需要这么高的值?

    3.切换到电流环路,从能够驱动负载的合理低值开始,然后缓慢增加,直到达到所需速度。 进行仿真以实现稳定性。 在电流环路中、您可以首先尝试内部计算出的电流环路 Kp、Ki、然后我们可以降低带宽、直到实现稳定响应。 如果确信、则开始速度环路调优。 可选测试->我们还可以在电压模式下进行测试和验证稳定性。  

    4. 如何测量 R、L?

    5. 对于提供闭环调优的速度环路和电流环路 Motor Studio、我们可以使用该工具来了解 Kp、Ki 响应、我们提供时间和波特图。 为简单起见、我们可以参考时间响应图、该图对系统行为给出了公平的概念。 您能否使用 Motor Studio 中提供的控制环路调优功能并重新调整速度环路。

    6. 同时,闭环加速度和减速度非常高,能降低到60Hz 以下吗?  

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、使用带1m Ω 分流器的 EVM。

    速度 Ki 确实很高、但此值是通过使用实际电机手动调优确定的。 在增益较低时、控制器甚至无法响应少量负载、电机停止转动。

    1.我将再次尝试、但正如前面提到的、PWM 频率较低时、电机根本无法进入闭环。

    2.是的,如果没有高开环电流设置,电机将无法可靠启动。 尤其是应用了负载时。 但是、我不明白这与手头的问题有何关系、问题发生在闭环控制期间。

    3.下周会再试一次。 在这里、减少带宽意味着什么?

    4.我认为这些值是由 MPET 决定的。 数据表值为0.06欧姆电阻0.3mH 电感

    5.可以尝试此操作,但由于测量所需的电机参数会很耗时,因此优先级相对较低。

    6.下周会再试

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:  

    感谢您在 e2e 电机驱动器论坛发帖。  

    我们有关此器件的团队专家已离开办公室一周、因此对此调试线程的响应将延迟到他下周返回为止。

    请给我们一些额外的时间来解决您的问题/顾虑、如果您认为该主题有助于调试工作、请在此过程中随时向该主题中添加更多信息。  

    此致、  
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵照建议并返回了电机、使其在20KHz 下运行。 表现似乎更好、但我仍然面临问题。 我已将我的新 json (必须将文件类型更改为.txt 以进行上传。

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_tuning_5F00_suggestions.txt

    我现在面临的问题是、speed_fdbk 在负载下似乎不正确。 这里是我的测试设置

    1.在无负载的情况下以3000 RPM (200 Hz)启动电机。 Speed_fdbk (在 Motor studio 中观察到)、FG_speed_fdbk (通过 FG 引脚上的示波器观察到)和外部转速计都同意驱动器保持速度。

    2.施加负载。 Speed_fdbk 仍然显示~200Hz。 外部转速计和 FG_SPEED_FDBK 都显示较低的值。 电流增加、因此电机在速度控制下运行。 但它似乎引用了错误的速度。 如果我增加负载、电机最终失速。

    我对于电路板如何报告不正确的 speed_fdbk、但使用正确的 FG_speed_fdbk、我感到非常困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ian Garcia、

    我会检查一下、然后回复给您。  

    您可以在寄存器模式下验证 speed_fdbk 吗?

    此外、 您能否检查自动读取电机状态是否未禁用?  

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是在负载下运行的电机进行的各种速度测量值、

    外转速计- 2327转/分

    FG 引脚频率152.9 Hz->2294 RPM

    Motor Studio GUI ~200Hz (与参考值相同)-> 3000RPM

    SPEED_FDBK 寄存器0x06D088EF

    估算速度=(SPEED_FDBK / 2^27)*最大速度_Hz = 204Hz

    启用自动读取电机状态后、您可以看到 speed_fdbk 略有波动、因此正在主动读取。 我检查了寄存器值、它确实大约为200Hz、这是不正确的。 FG 输出正确。 因此、我认为我的问题是、速度控制环路以某种方式被馈送了不准确的估算速度。 是否有任何设置可导致此问题?

    这里是另一个具有类似结果的运行。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ian Garcia、

    我上周没能到,我会仔细研究细节,并在今天或明天回复你。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ian Garcia、

    "我不会骗你的。" 我记得明天回复你。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、已经过去一周了。 有什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ian Garcia、

    我已经休了几天的病假,很抱歉耽误了时间。

    我今天又回来上班了,今天我会给你们回复的。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ian Garcia、

    您能否确保正确读取(刷新)寄存器。 尝试关注并确认

    1.在阅读之前,请尝试读取所选的寄存器。

    2.您能否使用电流探头测量电流探头的频率,该频率实际上是估算速度。

    3.施加负载时,由于处于速度环路中,为什么速度无法达到设定速度? 如果出现电流环路饱和或尝试增加直流母线电压、可以增大 ILIMIT 吗?

     6

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,在我之前的帖子中注册已正确刷新。 我对此有信心。

    2.我可以在本周晚些时候尝试。 但如前所述、我使用外部转速计来确认电机轴的实际速度。

    3. ILIMIT 远高于实际输出的电流,没有饱和。 我们已经达到此电机的额定总线电压、不能将其升高。 前面讲过 speed_fdbk 不正确、因此控制器认为即使速度不正确、也会达到设定速度。

    MCF8329A 如何计算 SPEED_FDBK 和 FG_SPEED_FDBK? FG_speed_fdbk 正确、并在 speed_fdbk 不正确时匹配我的外部转速计。 因此、它们的估算方式必须存在一些差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ian Garcia、

    我明天会回应你。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里