This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:应用问题

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1332862/drv8350-application-problems

器件型号:DRV8350

大家好、

我的客户正在使用 DRV8350H、以下是需要您帮助的一些问题:

1. OCP 电流限制:我们是否有具体的公式来计算 VDS 之间的电流限制?  

2. DRV8350能否与 AMC1306配合使用?  

 数据表显示 DRV8350支持100% PWM。 你能解释一下这个原则吗? 因为当 PWM 高达100%时、何时会为高侧的电荷泵充电?  

4.图20中关于 VCC 是否有任何错误? 一个 VCC 是芯片的输出引脚、一个是 NFAULT 的上拉电压。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    感谢您的提问。  

    请允许我在本周结束前查看这些文件和适当的文件并采取后续行动。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    有更新吗? 我的客户非常迫切需要完成设计。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有更新吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:  

    请允许我在明天之前跟进您的查询更新。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:  

    1. OCP 电流限制:我们是否有特定的公式来计算 VDS 之间的电流限制?  [/报价]

    选择 OCP 电流限值的公式可在第9.2.1.2.3.1节中找到。 产品说明书的规格以及示例计算:  

       

    2. DRV8350能否与 AMC1306配合使用?  [/报价]

    您能否说明一下 AMC1306如何与我们的器件搭配使用? 我不认为在执行保护方面应该有问题。

    3.  数据表显示 DRV8350支持100% PWM。 你能解释一下这个原则吗? 因为当 PWM 高达100%时、何时会为高侧的电荷泵充电?  [/报价]

    DRV835x 电荷泵架构包括倍增电荷泵、适用于较低电源电压情况、允许器件在100% PWM 下工作。 倍频器将 VCP 调节为~ VDRAIN + 10.5V。  

    在100%占空比时、一个相位仍将使低侧 MOSFET 导通并能够为 VCP 电容器充电、而另外两个相位将使其高侧 MOSFET 导通。  希望这有助于澄清任何混淆。  

    4. 图20中是否有任何有关 VCC 的错误? 一个 VCC 是芯片的输出引脚,一个是 nfault 的上拉电压。谢谢!
    [/quote]
    [/quote][/quote]

    这些图似乎是正确的、因为 VCC 是内部降压转换器的稳压器输出、能够用作 nFAULT 可被上拉至的电源! 使用我们的驱动器稳压器/LDO 实现3.3V - 5V 范围内的其他驱动器电源电压的情况并不少见。

    希望这些信息对您有所帮助!

    此致、

    -约书亚

    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    这真的有很大帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息、Zoey!

    此致、

    -约书亚