大家好、
我的客户正在使用 DRV8350H、以下是需要您帮助的一些问题:
1. OCP 电流限制:我们是否有具体的公式来计算 VDS 之间的电流限制?
2. DRV8350能否与 AMC1306配合使用?
数据表显示 DRV8350支持100% PWM。 你能解释一下这个原则吗? 因为当 PWM 高达100%时、何时会为高侧的电荷泵充电?
4.图20中关于 VCC 是否有任何错误? 一个 VCC 是芯片的输出引脚、一个是 NFAULT 的上拉电压。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在使用 DRV8350H、以下是需要您帮助的一些问题:
1. OCP 电流限制:我们是否有具体的公式来计算 VDS 之间的电流限制?
2. DRV8350能否与 AMC1306配合使用?
数据表显示 DRV8350支持100% PWM。 你能解释一下这个原则吗? 因为当 PWM 高达100%时、何时会为高侧的电荷泵充电?
4.图20中关于 VCC 是否有任何错误? 一个 VCC 是芯片的输出引脚、一个是 NFAULT 的上拉电压。谢谢!
尊敬的 Zoey:
Unknown 说:1. OCP 电流限制:我们是否有特定的公式来计算 VDS 之间的电流限制? [/报价]选择 OCP 电流限值的公式可在第9.2.1.2.3.1节中找到。 产品说明书的规格以及示例计算:
Unknown 说:2. DRV8350能否与 AMC1306配合使用? [/报价]您能否说明一下 AMC1306如何与我们的器件搭配使用? 我不认为在执行保护方面应该有问题。
[/quote][/quote]Unknown 说:3. 数据表显示 DRV8350支持100% PWM。 你能解释一下这个原则吗? 因为当 PWM 高达100%时、何时会为高侧的电荷泵充电? [/报价]DRV835x 电荷泵架构包括倍增电荷泵、适用于较低电源电压情况、允许器件在100% PWM 下工作。 倍频器将 VCP 调节为~ VDRAIN + 10.5V。
在100%占空比时、一个相位仍将使低侧 MOSFET 导通并能够为 VCP 电容器充电、而另外两个相位将使其高侧 MOSFET 导通。 希望这有助于澄清任何混淆。
[/quote]Unknown 说:4. 图20中是否有任何有关 VCC 的错误? 一个 VCC 是芯片的输出引脚,一个是 nfault 的上拉电压。谢谢!这些图似乎是正确的、因为 VCC 是内部降压转换器的稳压器输出、能够用作 nFAULT 可被上拉至的电源! 使用我们的驱动器稳压器/LDO 实现3.3V - 5V 范围内的其他驱动器电源电压的情况并不少见。
希望这些信息对您有所帮助!
此致、
-约书亚
[/quote][/quote][/quote]