This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:无法使栅极驱动器平稳启动电机

Guru**** 2455420 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1336486/mct8329a-unable-to-get-the-gate-driver-to-start-the-motor-smoothly

器件型号:MCT8329A

我们在 PCB 上使用 MCT8329A 栅极驱动器来运行电机。

该电机需要 48V 电压、最大功率为180W、最高运行速度为80k RPM。

启动时出现振颤、nFAULT 线路会标记为向上错误、如下所示(黄色/上方曲线:FG 线;绿色/下方曲线:nFAULT 线)。 CONTROL_FAULT_STATUS 寄存器指示 CBC 电流限制故障。

EEPROM 值如下:

'0x7F404004':'0111 1111 0100 0000 0100 0000 0100':'ISD_CONFIG'
'0x6C922507':'0110 1100 1001 0010 0010 0101 0000 0111':'MOTOR_STARTUP1'
'0x02AD2100':'0000 0010 1010 1101 0010 0001 0000 0000':'MOTOR_STARTUP2'
'0x0F61E600':'0000 1111 0110 0001 1110 0110 0000 0000':'CLOSED_LOOP1'
'0x22B0243C ':'0010 1011 0000 0010 0100 0011 1100':'CLOSED_LOOP2'

'0x34C92001':'0011 0100 1100 1001 0010 0000 0001':'CLOSED_LOOP3'
'0x001AC953':'0000 0000 0001 1010 1100 1001 0101 0011':'CLOSED_LOOP4'
'0x30010001':'0011 0000 0000 0001 0000 0000 0001':'CONST_SPEED'
'0x2DE63FF0':'0010 1101 1110 0110 0011 1111 0000':'CONST_PWR'

'0x70784607':'0111 0000 0111 1000 0100 0110 0000 0111':'FAULT_CONFIG1'
'0x7F85C00A':'0111 1111 1000 0101 1100 0000 1010':'FAULT_CONFIG2'
'0x24DB7200':'0010 0100 1101 1011 0111 0010 0000 0000':'DEG_TWO_PH_PROFdegtwo'
'0x48DB6946':'0100 1000 1101 1011 0110 1001 0100 0110':'DEG_THREAR_PH_PRdegThree'

'0x0140A283':'0000 0001 0100 0000 1010 0010 1000 0011':'REF_PROFILES1'
'0x128468CC':'0001 0010 1000 0100 0110 1000 1100 1100':'REF_PROFILES2'
'0x47D7FFD4':'0100 0111 1101 0111 1111 1101 0100':'REF_PROFILES3'
'0x00028A0C':'0000 0000 0010 1000 1010 0000 1100':'REF_PROFILES4'

'0x4A11A300':'0100 1010 0001 1010 0011 0000 0000':'REF_PROFILES5'
'0x7FFF8000':'0111 1111 1111 1111 1000 0000 0000':'REF_PROFILES6'
'0x20600002':'0010 0000 0110 0000 0000 0000 0010':'PIN_CONFIG1'
'0x3E0020AA':'0011 1110 0000 0000 0010 0000 1010 1010':'PIN_CONFIG2'

'0x27100008':'0010 0111 0001 0000 0000 0000 1000':'device_config'
'0x000600FC':'0000 0000 0000 0110 0000 0000 1111 1100':'GD_CONFIG1'
'0x00000000':'0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000':'GD_CONFIG2'

我们已经尝试调整 EEPROM 中的各种设置、但无法顺利启动。 为了实现这一点、我们需要更改哪些设置?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    您能否提供 相电流的捕获? 此外、CSA 输入中的分流电阻器的值是多少?

    此致、

    约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua

    感谢您的答复。

    SP 和 SN 上的分流电阻为0.05欧姆。

    如何捕获 PCB 上的相电流?

    谢谢

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    如果您有电流探头、则可以将其放置在电机的导线上、以测量相电流。 如果没有可用的电流探头、可将 PIN_CONFIG2寄存器中的位30-29 (DAC_SOX_ANA_CONFIG)更改为01b、以便引脚33输出 CSA 输出并测量该引脚上的信号输出。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua

    以下 ZIP 文件包含10个图像、显示来自引脚33的电流的相位电流。

    黄色迹线是 FG 线(设置为仅在闭环中显示)。  

    绿色迹线表示相电流迹线。

    所有图像都具有相同的捕获、但观察部分迹线和放大:

    5410 -在5411中放大

    5412 -在5413、14、15、16中放大

    5418 -在5419、20中放大

    谢谢

    Ron

    e2e.ti.com/.../iCloud-Photos.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    请允许我花点时间来回顾一下您提供的信息。 我将在周四前回来。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua。

    您是否能够查看我发送的信息?

    此致

    Ron