This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:VM 欠压

Guru**** 2455420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1341151/drv8703-q1-vm-under-voltage

器件型号:DRV8703-Q1

大家好、

对于 DRV8703欠压保护、数据表表示如果 VM 电压低于 UVLO1、它将重置 SPI 设置、'重置 SPI 设置'的意思是什么? 寄存器值将恢复为默认值、对吧? 谢谢!

Br

加为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

    是的、正确。

    如果电机电压 VM 降至 UVLO 阈值以下、则寄存器设置将恢复为默认设置值。  

    此致!

    大卫