请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8703-Q1 大家好、
对于 DRV8703欠压保护、数据表表示如果 VM 电压低于 UVLO1、它将重置 SPI 设置、'重置 SPI 设置'的意思是什么? 寄存器值将恢复为默认值、对吧? 谢谢!

Br
加为
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
对于 DRV8703欠压保护、数据表表示如果 VM 电压低于 UVLO1、它将重置 SPI 设置、'重置 SPI 设置'的意思是什么? 寄存器值将恢复为默认值、对吧? 谢谢!

Br
加为