This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873SEVM:DRV8873S

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1342265/drv8873sevm-drv8873s

器件型号:DRV8873SEVM

迪亚尔斯、

客户反馈使用 TI 的 DVR8873S 芯片。 一个产品中使用了八种 DVR8873S 芯片材料、并在芯片的前端和后端添加了散热器。 已执行以下测试。

1.如何计算 PWM100%芯片满载运行时的散热面积?

2、本产品仅使用一颗芯片 PWM80%输出,正常输出约5分钟后,芯片将停止输出,此时设置较低的 PWM 不能正常输出,此时红外温度芯片的温度约为80℃。 保护无输出的原因是什么?

3.当产品仅使用一个芯片 PWM70%输出时,测试40分钟,输出正常。 此时、红外温度内核的温度约为70℃。

图1显示了 PCBA、图2显示了 冷却散热片、图3的温度测试数据(PWM 为70%)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁、

    Unknown 说:
    1. 芯片满载运行时如何计算 PWM100%的散热面积?

    请参阅 8.2.1.2《驱动电流和功率耗散》。  您将不会有开关损耗(PSW)、因此 PTOT = PVM + PD

    [quote userid="524962" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1342265/drv8873sevm-drv8873s 2、产品只使用一个芯片 PWM80%输出、5分钟后正常输出、芯片将停止输出、此时设置较低的 PWM 不能是正常输出、此时红外温度芯片的温度约为80℃。 保护无输出的原因是什么?

    芯片的内部 FET 温度可能比热像仪的读数高得多、但如果它高得多、我会感到惊讶。

    您是否可以定期读取故障状态寄存器、以查看 OTW 位是否变为高电平、然后 TSD 位是否变为高电平?  OTW 是过热警告、将在150°C 周围发出信号。  您还可以设置 OTW_REP == 1、以便在 nFAULT 位上报告 OTW。   希望监控 OTW 和 TSD 以确认这是热跳闸、而不是 OCP 或其他故障情况。  

    另请注意、该器件提供了"Latch Shutdown (锁存关断)"与"Automatic Recovery from a TSD event (自动从 TSD 事件恢复)   

    请参阅以下故障表、以帮助确定导致您的问题的故障:

    确保已尽最大努力遵循 电机驱动器电路板布局的最佳实践、尤其是散热焊盘布局。   

    此致、

    雅各布