迪亚尔斯、
客户反馈使用 TI 的 DVR8873S 芯片。 一个产品中使用了八种 DVR8873S 芯片材料、并在芯片的前端和后端添加了散热器。 已执行以下测试。
1.如何计算 PWM100%芯片满载运行时的散热面积?
2、本产品仅使用一颗芯片 PWM80%输出,正常输出约5分钟后,芯片将停止输出,此时设置较低的 PWM 不能正常输出,此时红外温度芯片的温度约为80℃。 保护无输出的原因是什么?
3.当产品仅使用一个芯片 PWM70%输出时,测试40分钟,输出正常。 此时、红外温度内核的温度约为70℃。
图1显示了 PCBA、图2显示了 冷却散热片、图3的温度测试数据(PWM 为70%)。
谢谢