This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1EVM:步进模式配置问题

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1342440/drv8889-q1evm-step-mode-configuration-issue

器件型号:DRV8889-Q1EVM

大家好、

GUI 是最新版本1.1.7、配置如下:

压摆率:105V/us;

满量程电流:0.2;

扭矩:31.25%;

所有速度 设置为63pps;

 软件下载成功完成。
我启动了软件、检查了以下几点。
(1)检查软件窗口右侧的所有项目是否均为绿色。
(2)检查屏幕底部的状态是否为"Hardware Connected"(硬件已连接)。

(3) SPI 写入和读取通信成功、寄存器映射界面显示"成功读取寄存器 CTRL3 "。


 我想将阶跃模式从100%电流的全步进更改为1/16步进、但当我单击按钮"Start Input-Based STEP"时、它将在几秒后返回到默认值(100%电流的全步进)。  

无论我如何设置步进模式、示波器上看到的绕组波形都是全步长方波。 请告诉我如何将其设置为有效的配置。

此致、

湘语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang:

    您可能遇到了电源问题。 按下"Start Input-based STEP"按钮后、电源可能会降至低于器件的工作电压并进行复位。 您可能需要使用示波器检查电源。  

    IFS = 0.2A 是一个非常低的电流、应该会有任何问题。 我们已在这些条件下测试了 EVM 和 GUI 1.1.7、在各种微步进设置下运行电机没有问题。

    此致、Murugavel