This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:电流检测

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1342116/mcf8329a-current-sensing

器件型号:MCF8329A

您好!

我在如何 使用 7.3.5美元的给定计算方式计算电阻器 Rsense (MCF8329A 数据表)方面存在一个问题。 Rsense =(VSO - Vref /2)/(CSA_GAIN * I)、VSO 介于[0.25V 至3V]

什么是 VSO? 它是 Rsense 端子之间的电压吗?

如果 VSO 等于1.5V、会发生什么情况? 使用计算可使 Rsense = 0欧姆???

可以帮帮我吗?

此致、

卢多维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludovic:

    我将澄清 VSO 节点细节。 有一个放大的电流感应、用于测量 RSENSE 两端的压降、放大的信号会内部传输到比较器、ADC 等。  

    所选 RSENSE 的选择应确保 I2R 压降不大、从而以较低的电流获得更高的分辨率。  

    如果我们采用10m Ω 的 RSHUNT  

    1. CSA 具有四级增益选择:5V/V、10V/V、20V/V、40V/V
    2. 基极电流是15位值,根据增益设置计算。它由{1.5/(RSHUNT*CSA_GAIN)}给出
      1. 换算系数:32768/1200示例:对于15A、请输入15 * 32768/1200
    • 如果 CSA 增益为40V/V,基极电流为7.5A,R SENSE 分流电阻为10m Ω;如果 CSA 增益为20V/V,基极电流为3.75A。 对于7.5A、将0xCC 写入 GD_CONFIG2->BASE_CURRENT

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我不确定是否同意您的看法:对于 au 10m Ω 电阻器和40V/V 的 CSA_GAIN、我计算出1.5/(0.01*40)= 3.75A、但不是像书面所说的7.5A、您能确认吗?

    我正在使用 motor studio (下载的版本为1.12、但在"帮助"菜单中进行安装后   、我可以看到它为0.1.9版、您能确认吗?)。 在高级调优菜单-->系统级配置中、当我更改 CSA_GAIN 或 RSHUNT 值时、不会更新 GD_CONFIG2寄存器。 这可能是工具错误。

    感谢您的帮助、

    此致、

    卢多维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludovic:

    谢谢注意到的误差、我意味着3.75A 为40V/V、10m Ω 分流器为7.5A、20V/V。

    该版本中未更新 GUI 版本。 我们很快将更新新版本、所有问题都已解决。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    您认为何时会推出新版本?

    我必须评估组件(Asap)、但实际上由于许多奇怪的 GUI 行为、我无法验证我的设计。

    此致、

    卢多维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludovic:

    我们将在4月的第2周之前为您提供更新。

    我们仍然可以使用同一 GUI 中的 Register 映射视图来调节。  

    在 GUI 1.12版本中、JSON 加载有错误。 我建议您从寄存器映射视图逐字写入、然后写入 EEPROM。

    写入 EEPROM 后、对电路板进行下电上电、并读回数据并验证所有寄存器是否正确。

    在开始运行电机之前、请务必遵循此步骤。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里