您好!
我在如何 使用 7.3.5美元的给定计算方式计算电阻器 Rsense (MCF8329A 数据表)方面存在一个问题。 Rsense =(VSO - Vref /2)/(CSA_GAIN * I)、VSO 介于[0.25V 至3V]
什么是 VSO? 它是 Rsense 端子之间的电压吗?
如果 VSO 等于1.5V、会发生什么情况? 使用计算可使 Rsense = 0欧姆???
可以帮帮我吗?
此致、
卢多维
奇This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在如何 使用 7.3.5美元的给定计算方式计算电阻器 Rsense (MCF8329A 数据表)方面存在一个问题。 Rsense =(VSO - Vref /2)/(CSA_GAIN * I)、VSO 介于[0.25V 至3V]
什么是 VSO? 它是 Rsense 端子之间的电压吗?
如果 VSO 等于1.5V、会发生什么情况? 使用计算可使 Rsense = 0欧姆???
可以帮帮我吗?
此致、
卢多维
奇尊敬的 Ludovic:
我将澄清 VSO 节点细节。 有一个放大的电流感应、用于测量 RSENSE 两端的压降、放大的信号会内部传输到比较器、ADC 等。


所选 RSENSE 的选择应确保 I2R 压降不大、从而以较低的电流获得更高的分辨率。
如果我们采用10m Ω 的 RSHUNT
谢谢、此致、
文卡塔德里
感谢您的答复。
我不确定是否同意您的看法:对于 au 10m Ω 电阻器和40V/V 的 CSA_GAIN、我计算出1.5/(0.01*40)= 3.75A、但不是像书面所说的7.5A、您能确认吗?
我正在使用 motor studio (下载的版本为1.12、但在"帮助"菜单中进行安装后 、我可以看到它为0.1.9版、您能确认吗?)。 在高级调优菜单-->系统级配置中、当我更改 CSA_GAIN 或 RSHUNT 值时、不会更新 GD_CONFIG2寄存器。 这可能是工具错误。
感谢您的帮助、
此致、
卢多维
奇尊敬的 Ludovic:
我们将在4月的第2周之前为您提供更新。
我们仍然可以使用同一 GUI 中的 Register 映射视图来调节。
在 GUI 1.12版本中、JSON 加载有错误。 我建议您从寄存器映射视图逐字写入、然后写入 EEPROM。
写入 EEPROM 后、对电路板进行下电上电、并读回数据并验证所有寄存器是否正确。
在开始运行电机之前、请务必遵循此步骤。
谢谢、此致、
文卡塔德里