您好!
客户使用 f28388来控制 DRV8311p。 f28388向 drv8311的 PWM_SYNC 引脚输出20kHz 同步信号。 PWMG_CTRL 寄存器 )为 pwMg_Ctrl_data=(0x1《10)|(0x0《8)|(0x2《5 μ s。
配置 PWM 占空比后、PWM 输出引脚输出 A/B/C 输出波形与手动波形不对应、为什么输出波形与手动波形不同?
-
数据表波形:
-
实际测试波形:
请帮助支持。 谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户使用 f28388来控制 DRV8311p。 f28388向 drv8311的 PWM_SYNC 引脚输出20kHz 同步信号。 PWMG_CTRL 寄存器 )为 pwMg_Ctrl_data=(0x1《10)|(0x0《8)|(0x2《5 μ s。
配置 PWM 占空比后、PWM 输出引脚输出 A/B/C 输出波形与手动波形不对应、为什么输出波形与手动波形不同?
数据表波形:
实际测试波形:
请帮助支持。 谢谢~
尊敬的 Rhea:
我有几个跟进问题。
。
pwmg_Ctrl_data=(0x1《10)|(0x0《8)|(0x2 《5)
您是否可以通过以十六进制或二进制提供上述数据来确认这一点? 这将澄清是否已正确设置寄存器、以符合数据表8-11的要求。 死区时间。
2.如何测量 HS_ON 信号? 您是否还能提供包括 PWM_SYNC、HS_ON 和 LS_ON 的波形?
谢谢!
莎拉