This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:不同测试波形

Guru**** 1134350 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1339448/drv8311-different-test-waveforms

器件型号:DRV8311

您好!

客户使用 f28388来控制 DRV8311p。 f28388向 drv8311的 PWM_SYNC 引脚输出20kHz 同步信号。 PWMG_CTRL 寄存器  )为 pwMg_Ctrl_data=(0x1《10)|(0x0《8)|(0x2《5 μ s。

配置 PWM 占空比后、PWM 输出引脚输出 A/B/C 输出波形与手动波形不对应、为什么输出波形与手动波形不同?

  • 数据表波形:

  • 实际测试波形:

请帮助支持。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    谢谢您的提问、我将在本周结束前提供反馈。

    此致!

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    更新何时发布?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我将有更多时间与我的团队一起查看此信息。 我打算在下周结束前提供最新情况。

    此致!

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    本周您是否会向我们提供反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    是的、我正在等待我的团队提供反馈、并将在本周结束前提供回复。

    此致!

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    这是团队测试数据比较吗? 您可以更新回复吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我有几个跟进问题。

    1. 在查看您的设置时、看起来它的设置不同于数据表图、数据表图要求 PWM_OSC_SYNC=2h。 您实际上在使用5h。

     pwmg_Ctrl_data=(0x1《10)|(0x0《8)|(0x2 《5)

    您是否可以通过以十六进制或二进制提供上述数据来确认这一点? 这将澄清是否已正确设置寄存器、以符合数据表8-11的要求。 死区时间。

         2.如何测量 HS_ON 信号? 您是否还能提供包括 PWM_SYNC、HS_ON 和 LS_ON 的波形?  

    谢谢!

    莎拉