This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:调优步骤、如何设置合适的配置并获取良好的正弦电流波形

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, DRV8711EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1342774/drv8711-tuning-steps-how-to-setup-suitable-configurations-and-get-a-nice-sinusoidal-current-waveform

器件型号:DRV8711

Question:

  1. 如何实现步进的低噪声性能?
    1. 什么会影响正在运行的步进电机的噪声?
    2. 哪个 drv8711驱动器配置会影响噪声?
  2. 如何实现 步进电机的超小振动性能?
    1. 正在运行的步进电机出现振动的原因是什么?
    2. 哪些 drv8711 驱动器配置会影响振动?
  3. 是否需要以下电流波形?
    1. 较高的频率是否会引起三角/方波电流波形?
    2. 我们是否可以对配置进行设置、以便在所有速度范围(1Hz 至250kHz)内电流波形为正弦波形?
  4. 要使步进电机加速和减速、我们是否需要非零的启动速度和停止速度?
    1. 为什么?
  5. 为什么为电机加电(设置 DRV8711的 CRTL 寄存器的 ENABLE)会造成电机急冲?

我的设置配置如下:

  1. 步进电机:双极步进电机帧大小23 200.0步进2.8A 24VDC
  2. 电源电压:48V
  3. DRV8711EVM 电路板
  4. 使用《DRV8711快速旋转和调优指南》中推荐的大多数设置:  
    • 寄存器十六进制值设置
    • 0x01扭矩0x0180 扭矩= 80
    • 0x02关闭0x0032内部分度器、25 µs 关闭时间
    • 0x03空白0x0100自适应消隐、1-µs 电流消隐
    • 0x04衰减0x0510使用自动混合衰减、混合衰减时间无效。
    • 0x05失速0x0A02 BEMF/8、2之后失速、大约20mV (尚未进行实验)
    • 0x06驱动器0x0000最小驱动、最小 OCP 抗尖峰脉冲和阈值
    • 0x00控制0xxxxx 850 ns 死区时间、增益10、内部失速检测、1/128步长、启用电机

下面的一个绕组电流波形在不同的索引速度下测量:

周期= 1000us

周期= 100us


周期= 10us

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后续:

    更新了步进频率为1kHz (周期= 1000us)时的绕组电流波形。  
    这一变化增加了以下方面:

    • tBLANK
    • 0x03空白0x01D8 增加至 4.32-µs 电流消隐(从1us 开始)  

    更好的正弦波形。 振动小、但具有高音调线性调频脉冲声音。 听起来不 像正确的行为。   

    问题:

    1. 如何降低较高音调的线性调频脉冲声音?
    2. 为什么会 出现这些行为?
      1. 更高的线性调频脉冲
      2. 振动小(桌声)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kim、

    • 如何实现步进的低噪声性能?
      1. 什么会影响正在运行的步进电机的噪声?
      2. 哪个 drv8711驱动器配置会影响噪声?
    • 如何实现 步进电机的超小振动性能?
      1. 正在运行的步进电机出现振动的原因是什么?
    [/报价]

    请参阅此应用手册- 如何降低步进电机中的可闻噪声、我想它能回答所有这些问题。  

    yong LI10 说:
    是否需要以下电流波形?
    1. 较高的频率是否会引起三角/方波电流波形?
    2. 我们是否可以对配置进行设置、以便在所有速度范围(1Hz 至250kHz)内电流波形为正弦波形?
    [/报价]

    请参阅此应用手册《 DRV8711衰减模式设置优化》。  

    您是否愿意仔细研究这些问题、并告诉我您还有哪些问题?

    关于电机噪声/线性调频脉冲、您能否提供电机数据表/模型或其电阻和电感等关键规格?   

    最后、您是  要在上面测试它的 DRV8711EVM、还是在您自己的 PCB 上测试它?   

    此致!

    雅各布

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jacob、

    感谢您提供的资源。  

    要回复:

    1. 我目前使用的电机是 wo-5718L-01P-RO lin eng.  
      1. 电阻1.1 Ω/相
      2. 电感 未知
    2. 我正在使用 TI 的  DRV8711EVM 电路板: https://www.ti.com/tool/DRV8711EVM

    有关 DRV8711衰减模式设置优化的其他问题:  

    1. 每个参数更改是否都只是实验性的? 或者、是否可以进行某种计算来确定 哪些 参数调谐组合可以在副作用最小的情况下获得最优结果。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kim、

    很高兴听到您对 EVM 进行测试!  

    是否每项参数更改都只是实验性的? 或者、是否可以进行某种计算来确定 哪些 参数调谐组合可以在副作用最小的情况下获得最优结果。  [/报价]

    基本上是实验性的、是的。  我们可以进行一些一般性计算、但不会计算绝对最佳值。  通常需要在可闻噪声、EMI 噪声和机械噪声之间进行权衡、最干净的波形不一定能产生最安静的结果。  因此,是的,不幸的是,它在性质是试验性的。  就我的经验而言、您希望使用能够满足您的扭矩/速度/加速需求的最高微步进设置。  1/256微步进通常比1/4微步进安静得多。  但这只是测试和确定什么是最佳结果。  

    您的电机所需的电流是多少?  我们近期发布了 DRV8462 、这是一种集成式步进电机驱动器、采用 DDW 封装可提供高达5A 的满量程电流、10A 即将发布 DDV 封装。  如果可以驱动您的负载、它将为您提供许多更高级的功能、包括静音步进和自动扭矩、并且 PCB 尺寸比 DRV8711+FET 小得多。  

    此致、

    雅各布