大家好、
1. 手册中的速度(rpm)计算公式与软件中的公式不一致。 根据软件提示的公式计算软件显示的结果。 应使用哪个公式作为标准?
2. 在低速时,电机转速可以正常运行,但是软件显示的电机转速会在1Hz (60rpm)范围内波动。 波动如此大的是软件的测量和计算误差还是电机的实际速度? 请问这是否正常? 客户希望能够以更稳定的速度运行电机。
3、 用户按照配置手册的指导配置软件参数。 在闭环运行后、将速度设置为50、电机可以稳定旋转、但电机会产生严重的热量。 将速度值设为较高后、电机将无法稳定旋转。 它将加速一段时间、然后停止。 以下是软件配置参数。
4. 客户使用的电机有两个极点。 他能否使用 FG 来监控电机转速?
此致、
安妮