This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:BLDC 电机驱动过流、速度不稳定和速度计算问题

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1338784/drv10983-bldc-motor-drive-overcurrent-unstable-speed-and-speed-calculation-problems

器件型号:DRV10983

大家好、

1. 手册中的速度(rpm)计算公式与软件中的公式不一致。 根据软件提示的公式计算软件显示的结果。 应使用哪个公式作为标准?

2. 在低速时,电机转速可以正常运行,但是软件显示的电机转速会在1Hz (60rpm)范围内波动。  波动如此大的是软件的测量和计算误差还是电机的实际速度? 请问这是否正常?  客户希望能够以更稳定的速度运行电机。

3、 用户按照配置手册的指导配置软件参数。  在闭环运行后、将速度设置为50、电机可以稳定旋转、但电机会产生严重的热量。  将速度值设为较高后、电机将无法稳定旋转。  它将加速一段时间、然后停止。 以下是软件配置参数。

4. 客户使用的电机有两个极点。 他能否使用 FG 来监控电机转速?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    感谢提供详细信息。 我将在星期五之前答复你提出的问题。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri S:

    您能检查一下并尽快给我们回复吗?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    为了监控速度、最好使用更多实时数据的 FG 信号。 GUI 以较慢的速度刷新、  

    您能否提供电机参数、额定电压、额定速度等。

    此外、我认为电阻、kT 的测量方式如调优指南中所述?

    您提到电机正在发热、这可能是由于参数错误所致。

    是否可以提供使用相电流(任意相位)、FG 信号捕获的示波器?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里