This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:关于输出阻抗、输出电流、开环增益的问题...

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1343979/drv8323-questions-about-utput-impedance-output-current-open-loop-gain

器件型号:DRV8323

您好

将设计一个电路以使用 DRV8323HS 内的电流检测放大器读取 FET 电流值。
我们将使用5V/V 增益并希望通过将 RC 初级 LPF 应用于传感器输出引脚 SOx 来限制带宽。 (约300kHz)

但是、DRV8323HS 数据表中缺少有关放大器输出的信息、因此很难进行设计。
(输出阻抗、开环增益、输出电流等…)

在这方面,我谨请你审查以下查询。

是否可以提供 DRV8323HS 的输出阻抗、输出电流、开环增益和增益频率响应图等数据?
2.使用56欧姆、10nF 的初级 LPF 在配置时是否可以具有大约300kHz 的带宽? (考虑 DRV8323HS 的放大器输出特性)
3.是否可以使用单位增益带宽来推断输出特性?

谢谢