您好
将设计一个电路以使用 DRV8323HS 内的电流检测放大器读取 FET 电流值。
我们将使用5V/V 增益并希望通过将 RC 初级 LPF 应用于传感器输出引脚 SOx 来限制带宽。 (约300kHz)
但是、DRV8323HS 数据表中缺少有关放大器输出的信息、因此很难进行设计。
(输出阻抗、开环增益、输出电流等…)
在这方面,我谨请你审查以下查询。
是否可以提供 DRV8323HS 的输出阻抗、输出电流、开环增益和增益频率响应图等数据?
2.使用56欧姆、10nF 的初级 LPF 在配置时是否可以具有大约300kHz 的带宽? (考虑 DRV8323HS 的放大器输出特性)
3.是否可以使用单位增益带宽来推断输出特性?

谢谢