This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:外部时钟基准

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1340830/mct8316a-external-clock-reference

器件型号:MCT8316A

为了获得1%的精度和闭环速度控制、数据表建议在 EXT_CLK 引脚上使用外部时钟基准。 数据表还表明、使用 EXT_CLK_CONFIG、外部时钟频率可以配置为8、16、32、64,128,256,512、1024KHz。 32K 这个值是否真的意味着32000Hz、或者它是否可以是源自通常被称为32KHz 的标准音叉晶振的32.768KHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    这些将来自受控时钟源、32K 的频率为32000Hz。 我明天仍会向你确认。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    它是32000Hz、不是  32768.

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助、我将关闭该请求。