请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316A 为了获得1%的精度和闭环速度控制、数据表建议在 EXT_CLK 引脚上使用外部时钟基准。 数据表还表明、使用 EXT_CLK_CONFIG、外部时钟频率可以配置为8、16、32、64,128,256,512、1024KHz。 32K 这个值是否真的意味着32000Hz、或者它是否可以是源自通常被称为32KHz 的标准音叉晶振的32.768KHz?