This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:如何在输出端实现 OVP?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1344907/drv8844-how-to-realize-ovp-on-the-output

器件型号:DRV8844

大家好、

如何在 DRV8844的输出上实现 OVP? 我们似乎没有集成这种保护。 我们是否有外部分立式解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我们没有特定的集成过压保护功能、但我们为 DRV8844提供了多个保护电路。

    虽然不在内部监测电压、但我们会监测电流(OCP)、以便在出现瞬态电压尖峰或浪涌电流时保护器件。  

    过流保护 OCP 是一个集成保护电路、可监测每个 FET 的模拟电流限制。 如果电流超过特定的阈值、则会从 FET 中移除栅极驱动、从而关闭器件的输出。 驱动器将保持关闭状态、直到复位生效或 VM 下电上电。  高侧和低侧器件上的过流情况;即对地短路、电源短路或跨电机绕组短路都会导致过流关断。

    该器件还提供热关断、TSD 和欠压锁定、UVLO。

    此致!

    大卫