Other Parts Discussed in Thread: DRV8844
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8844 大家好、
如何在 DRV8844的输出上实现 OVP? 我们似乎没有集成这种保护。 我们是否有外部分立式解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zoe、
我们没有特定的集成过压保护功能、但我们为 DRV8844提供了多个保护电路。
虽然不在内部监测电压、但我们会监测电流(OCP)、以便在出现瞬态电压尖峰或浪涌电流时保护器件。
过流保护 OCP 是一个集成保护电路、可监测每个 FET 的模拟电流限制。 如果电流超过特定的阈值、则会从 FET 中移除栅极驱动、从而关闭器件的输出。 驱动器将保持关闭状态、直到复位生效或 VM 下电上电。 高侧和低侧器件上的过流情况;即对地短路、电源短路或跨电机绕组短路都会导致过流关断。
该器件还提供热关断、TSD 和欠压锁定、UVLO。
此致!
大卫