Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1, DRV8245-Q1, DRV8256, DRV8245H-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8256、 DRV8245-Q1
您好
我们 在汽车设计中使用 DRV8873-Q1器件。 电机驱动器用于控制汽车的升窗和降窗运动。
根据第 8.2.1.2节使用数据表计算结温时、我们观察到 RMS 电流大于5A 时结温超过150度。
我们需要7-8A 的连续电流和10A 的峰值电流。 但7A 超过了150度的结温限制。 我们已在设计中将电机连接到12V。
如果出现这种情况、 电机驱动器 DRV8873-Q1能够驱动7-8 A 的负载?
如果需要、为什么它超过了数据表中提到的最大结温?


此致
预仿真模型