This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:均方根电流大于5A 时结温超过150度

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1, DRV8245-Q1, DRV8256, DRV8245H-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1342512/drv8873-q1-junction-temperature-is-exceeding-150-deg-for-a-rms-current-greater-than-5a

器件型号:DRV8873-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8256DRV8245-Q1

您好

我们 在汽车设计中使用 DRV8873-Q1器件。 电机驱动器用于控制汽车的升窗和降窗运动。  

根据第 8.2.1.2节使用数据表计算结温时、我们观察到 RMS 电流大于5A 时结温超过150度。

我们需要7-8A 的连续电流和10A 的峰值电流。 但7A 超过了150度的结温限制。 我们已在设计中将电机连接到12V。

如果出现这种情况、 电机驱动器 DRV8873-Q1能够驱动7-8 A 的负载?

如果需要、为什么它超过了数据表中提到的最大结温?

此致

预仿真模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Prema、  

    7A 至8A 持续负载处于此器件性能的限制范围内、如果能够保持此特性、则可能需要外部散热。  如果这是新设计、我建议查看 DRV8243-Q1、或者电流更高的型号 DRV8244-Q1 或 DRV8245-Q1 。  

    DRV8245可以 在 没有 PWM 的情况下保持8.9A 状态10秒、或在有 PWM 的情况下保持7.7A 直流状态10秒:

    或者、您可以使用片上电流调节将电流限制为较低的值、例如6.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    DRV8873-Q1芯片可以维持的最大电流是多少?

    我们正在进行 POC 开发、并已开始购买该器件。 您是否发现任何主要问题? 请告诉我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Prema、  

    芯片 DRV8873-Q1可以承受的最大电流是多少?

    要实现持续运行、这将取决于受 PCB 布局影响的器件的热限制以及是否使用外部散热器。 请参阅应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 、了解优化 PCB 布局的方法。   

    按照中的计算结果进行操作。  8.2.1.2驱动电流和功率耗散 以计算给定负载下的器件温度。   

    对于瞬时脉冲、器件 OCP 将在电流(I_OCP)高于10A 时跳闸。   

    简单来说、这大概就是165mΩ 略高的 DRV8256似乎能够实现约3.5A 的均方根电流、因此我认为 DRV8873-Q1能够持续运行4A 均方根电流。  但这只是我粗略估计、我建议测试一下。  

    我们正在进行 POC,并已开始购买此器件。 您是否发现任何主要问题?

    没有重大问题!   如果最近发布的 DRV8245-Q1更适合您,我建议您查看(可随时订购 EVM www.ti.com/.../DRV8245H-Q1EVM)。  

    此致!

    雅各布