请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8234 主题中讨论的其他器件:DRV8214、
DRV8214/DRV8234中的位置控制精度和可重复性如何? 是否有任何限制–低电流、失速等?
我想改变电源电压、但保持恒定的电机转速、我该如何实现? 您是否有任何电机驱动器可以帮助实现这一点? 即使 VM 电压在14V 至8V 之间变化、电机也需要以恒定速度运行。 我还希望即使在施加负载的情况下也能保持速度。