This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8234:有刷直流电机的无传感器位置控制的精度有多高?

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8214, DRV8234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1342787/drv8234-how-accurate-is-the-sensorless-position-control-for-brushed-dc-motors

器件型号:DRV8234
主题中讨论的其他器件:DRV8214

DRV8214/DRV8234中的位置控制精度和可重复性如何? 是否有任何限制–低电流、失速等?

我想改变电源电压、但保持恒定的电机转速、我该如何实现?  您是否有任何电机驱动器可以帮助实现这一点?  即使 VM 电压在14V 至8V 之间变化、电机也需要以恒定速度运行。  我还希望即使在施加负载的情况下也能保持速度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!  

    Unknown 说:
    DRV8214/DRV8234中位置控制的精度和可重复性是什么? [/报价]

    精度将取决于电机旋转的时间、因为它在启动和停止时会错过1-3个纹波、但如果正确调节、它在稳态或负载条件下不会错过任何纹波。  因此、如果您针对100个纹波旋转、但错过了3个、则精度为97%、但如果针对100,000个纹波旋转、则精度为99.9997%。   

    Unknown 说:
    是否有任何限制–低电流、停转等?

    我们将在接下来的几周内发布一份应用手册来解决这个确切的问题、发布后我会在此处对其进行链接。  低于大约50mA 的电流对于器件而言可能很难检测到、并且我们的器件难以跟踪接近失速条件(95%或以上的失速电流、例如 如果在失速时、电机的电流为1A、那么当电机加载到图950mA 的点时、我们的器件将发生故障。)   

    [报价 userid="434851" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1342787/drv8234-how-accurate-is-the-sensorless-position-control-for-brushed-dc-motors ]我想改变电源电压但保持恒定的电机转速、我该怎么做?  您是否有任何电机驱动器可以帮助实现这一点?  即使 VM 电压在14V 至8V 之间变化、电机也需要以恒定速度运行。  我还希望即使在施加负载的情况下也能保持速度。  [/报价]

    这将完美地应用 此系列电机驱动器的速度调节功能。  它将使用相同的纹波计数/速度估算技术来跟踪电机转速、无论电压或负载如何、都将保持稳定。   

    此致!

    雅各布

    [/quote]