主题中讨论的其他器件: DRV8323
大家好、团队成员。
我们正在检查在 DRV8343-Q1中导致 GDF='1'的因素。
我们已查看数据表中的时序、如图21所示。 TDRIVE 状态机。
根据该时序、经过 tDRIVE 时间后的 VGHx 或 VGLx 的电压值由 DRV8343确定、结果为 GDF='1'。
但是、我找不到 GDF='1'的电压阈值。
您能告诉我 GDF='1'时的阈值电压吗?
此外、如果阈值电压根据其他设定值发生变化、您能否告诉我详细信息?
此致
学
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员。
我们正在检查在 DRV8343-Q1中导致 GDF='1'的因素。
我们已查看数据表中的时序、如图21所示。 TDRIVE 状态机。
根据该时序、经过 tDRIVE 时间后的 VGHx 或 VGLx 的电压值由 DRV8343确定、结果为 GDF='1'。
但是、我找不到 GDF='1'的电压阈值。
您能告诉我 GDF='1'时的阈值电压吗?
此外、如果阈值电压根据其他设定值发生变化、您能否告诉我详细信息?
此致
学
您好、Manabu:
此 E2E 地址 GDF、
如果您有任何其他问题、敬请告知
此致、
亚拉
您好、Yara。
我将添加一个我想要确认的内容。
DRV8323的栅极驱动器故障检测阈值电压为2V。
我还知道、仅在 Tdrive 结束时才会检查栅极电压、以确定栅极驱动器的故障。
我查看了 DRV8323的数据表、但找不到阈值电压"=2V"的说明。
您能告诉我 DRV8323的数据表写在哪里吗?
假设 DRV 8343和 DRV8323的栅极驱动器异常检测阈值电压和栅极电压确定时序相同、这是否正确?
此致
学
您好、Manabu:
我想您可以在 GDF 部分中找到您的问题的答案:
e2e.ti.com/.../faq-debugging-faults-with-hardware-variant-devices

此致、
亚拉