This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8314Z:无法通过本设计运行

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8314Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1340499/mct8314z-can-not-run-with-the-design

器件型号:MCT8314Z

团队成员

您能帮助查看原理图吗? 设备无法运行、客户、我认为设计没有问题:

设置:睡眠高电平/低电平/ DIR 高 PWM 频率:25K/50K 霍尔:数字。 模式设置:4级、所有信号为3.3V 电压电平。

该图片已上传至 TI 驱动器: 原理图

非常感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    您能否提供包含原理图图像的 TI 驱动器链接?

    此外、在尝试驱动电机时、MCT8314Z 是否生成了故障?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua

    很抱歉、我忘记在帖子中添加链接:tidrive.ext.ti.com/.../926ddb30-ba02-488c-a988-58b85edf4c0b

    对故障引脚不执行任何操作、AVDD 5V OUT 正常。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    查看原理图后的注释:

    1. HPA、HPB 和 HPC 布线上是否有 AVDD 上拉电阻? 我们建议在使用数字霍尔传感器时将这些信号上拉至 AVDD。
    2. R35的用途是什么、我们不建议在 AVDD 和 AGND 之间放置电阻器。

    您能否提供以下捕获信息:

    1. 在尝试驱动电机时输入 PWM、OUT A、OUT B 和 OUT_C
    2.  尝试驱动电机时的输入 PWM、HPA、HPB 和 HPC

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua

    感谢您的指导、将 HPA HPB 和 HPC 上拉到 AVDD 后、IC 可以正常工作。 但在测试过程中有一些奇怪的操作:

    客户使用10kHz 20kHz   和28kHz 通过1PWM 模式控制 IC。

    在10kHz 下、如果 PWM 信号被拉低、电机将停止、在 PWM 信号恢复后、电机开始运行。

    2.在20kHz 和28kHz 下、如果 PWM 信号被拉至低电平而恢复电机将不会运行、则器件只能通过禁用并启用睡眠引脚来重新启动

    3.保持占空比50%、 当 PWM 频率为10kHz 时、电机的运行速度会比20kHz PWM 频率慢。

    问题:

    1.  PWM 信号和器件输出之间的关系是什么?

    2.为什么20K 和28KHz 的 PWM 会恢复,器件输出不能恢复。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    在尝试使用20K 和28K PWM 恢复器件时、是否 报告了故障(通过拉低 nFAULT 来指示)?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua

    未报告任何故障。 我想分享一些客户测试结果、看看我们是否可以在周三与客户举行会议。

    1. 0% PWM 启动-> 100% PWM 电机工作5000r/min ->  0% PWM 电机不工作-> 100% PWM 电机不工作   

    2. 0% PWM 启动-> 25% PWM 电机工作 -> 0% PWM 电机不工作-> 25% PWM 电机 工作  

    3. 0% PWM 启动-> 30% PWM 电机工作->  0% PWM 电机不工作-> 25% PWM 电机不工作

    3. 0% PWM 启动-> 75% PWM 电机工作(>5000r/min) -> 100% PWM 电机不工作-> 0% PWM 电机 停止。

     

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    有一个会议来讨论这个问题对我来说是可行的。 有关建议的会议时间、请查看我的电子邮件回复。

    此致、

    约书亚