团队成员
您能帮助查看原理图吗? 设备无法运行、客户、我认为设计没有问题:
设置:睡眠高电平/低电平/ DIR 高 PWM 频率:25K/50K 霍尔:数字。 模式设置:4级、所有信号为3.3V 电压电平。
该图片已上传至 TI 驱动器: 原理图
非常感谢
此致
乔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Joe、您好!
查看原理图后的注释:
您能否提供以下捕获信息:
此致、
约书亚
你好,Joshua
感谢您的指导、将 HPA HPB 和 HPC 上拉到 AVDD 后、IC 可以正常工作。 但在测试过程中有一些奇怪的操作:
客户使用10kHz 20kHz 和28kHz 通过1PWM 模式控制 IC。
在10kHz 下、如果 PWM 信号被拉低、电机将停止、在 PWM 信号恢复后、电机开始运行。
2.在20kHz 和28kHz 下、如果 PWM 信号被拉至低电平而恢复电机将不会运行、则器件只能通过禁用并启用睡眠引脚来重新启动
3.保持占空比50%、 当 PWM 频率为10kHz 时、电机的运行速度会比20kHz PWM 频率慢。
问题:
1. PWM 信号和器件输出之间的关系是什么?
2.为什么20K 和28KHz 的 PWM 会恢复,器件输出不能恢复。
感谢您发送编修。
乔
你好,Joshua
未报告任何故障。 我想分享一些客户测试结果、看看我们是否可以在周三与客户举行会议。
1. 0% PWM 启动-> 100% PWM 电机工作5000r/min -> 0% PWM 电机不工作-> 100% PWM 电机不工作
2. 0% PWM 启动-> 25% PWM 电机工作 -> 0% PWM 电机不工作-> 25% PWM 电机 工作
3. 0% PWM 启动-> 30% PWM 电机工作-> 0% PWM 电机不工作-> 25% PWM 电机不工作
3. 0% PWM 启动-> 75% PWM 电机工作(>5000r/min) -> 100% PWM 电机不工作-> 0% PWM 电机 停止。
谢谢、此致
乔