This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:什么是最接近的电机驱动 SPICE 模型?

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412, DRV8876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1343380/drv8412-what-is-the-closest-motor-drive-spice-model

器件型号:DRV8412
主题中讨论的其他器件: DRV8876

您好-

我们在血管内机器人中使用 DRV8412、并看到我们正在尝试了解和控制的 PWM 输出电压过冲。 我一直在尝试开发驱动电路的 SPICE 模型、但在 TI-Spice 库中找不到它(DRV8412)。 我曾尝试使用 DRV8876、但其中的其他配置使任务变得复杂。 在尝试调试 DRV8876之前、我想我可以咨询支持团队、看看有什么建议。  

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Craig、

    这是一个好问题、让我与同事核实一下。

    与此同时、您是否想要发布一些输出电压过冲的示波器捕获图、或者您的 PCB 原理图?  我们可以帮助调试过冲问题。  可能是大容量电容不足、或 PCB 布局改进- 电机驱动器电路板布局的最佳实践

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    e2e.ti.com/.../TI-DRV8412-drive-schematic.pdf

    好的、我已经附上了驱动原理图。 该电机通过 M1_MOB 至 M1_MOA 的交叉驱动 、具有大约20 Ω 的电阻和575uH 的电感。 "电流探头"是标准 Tektronix、"iSense"是 R108上差分运算放大器的输出。

    当然欢迎任何见解。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Craig、

    感谢 pic。  我看到您已经有一个 RC 缓冲电路、这是我要建议的第一件事。  我们可以尝试调整这些值、但我们现在应保持原样。  

    我看到您的 VMOT 电路只有10uF 大容量电容-我建议在这里尝试更大的值。  出于测试目的、我会尝试47uF 或100uF、看看这是否会改善情况。  GVDD 也可使用更大的电容、例如100uF。   

    这是新设计吗?  如果是、我有一些更新得多的器件、如果您能向我提供峰值和 RMS/连续电流以及工作电压、我认为这些器件会更适合您。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅各布-

    感谢您提供的宝贵建议! 我们一定会对此进行测试。 为了回答您的问题、我们已对该设计进行了相当程度的验证、因此我们更愿意坚持使用它。  

    返回到我最初的问题:您是否会建议使用任何 SPICE 模型作为 对此器件进行建模的起点?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Craig、

    是否有任何 SPICE 模型可供您作为 对此器件建模的起点?

    遗憾的是、没有什么好东西。  与我们大多数驱动器中的电荷泵相比、DRV8412具有自举架构、非常独特。  它还针对我们的驱动器提供独特的死区时间和开关速度功能。  使用 DRV8876的方法与任何方法都一样好、但基本而言、这时只需要对"任何"BDC 驱动器进行建模。   

    此致、

    雅各布