大家好、我叫北泽昭子。
我想使用 DRV8245的 HW 型号。
因此、我对 DRV8245-Q 的 DIAG 功能有两个问题。
・第一个点
数据表中有一个项目"8.3.3.4 DIAG"。
"•活动状态–仅限硬件型号–将故障响应设置为重试或锁存。"
这表示将 DIAG 引脚设置为"RLVL5OF6"将会在运行状态下"锁存"故障响应。
在什么情况下、输出"OUT1和 OUT2"会变为活动状态并且故障响应会"锁存"?
・第二点
其表述是将 DIAG 引脚设置为"RLVL5OF6"会禁用待机状态下的关断状态诊断。
但是、不支持仅针对硬件型号禁用关断状态诊断的选项-不支持高侧负载用例。 在这种情况下、禁用关断状态诊断的唯一方法是将 DRVOFF 引脚设置为高电平。 并将 IN 引脚设置为低电平。'
这是否意味着在 PH/EN 模式和 PWM 模式下不支持禁用关断状态诊断的选项、因为它会导致高站点负载?
谢谢你。