This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:使用 HW 型号时有关 DIAG 功能的问题

Guru**** 1185830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1344016/drv8245-q1-questions-regarding-diag-function-when-using-hw-variant

器件型号:DRV8245-Q1

大家好、我叫北泽昭子。
我想使用 DRV8245的 HW 型号。
因此、我对 DRV8245-Q 的 DIAG 功能有两个问题。

・第一个点
数据表中有一个项目"8.3.3.4 DIAG"。
"•活动状态–仅限硬件型号–将故障响应设置为重试或锁存。"
这表示将 DIAG 引脚设置为"RLVL5OF6"将会在运行状态下"锁存"故障响应。
在什么情况下、输出"OUT1和 OUT2"会变为活动状态并且故障响应会"锁存"?

・第二点
其表述是将 DIAG 引脚设置为"RLVL5OF6"会禁用待机状态下的关断状态诊断。
但是、不支持仅针对硬件型号禁用关断状态诊断的选项-不支持高侧负载用例。 在这种情况下、禁用关断状态诊断的唯一方法是将 DRVOFF 引脚设置为高电平。 并将 IN 引脚设置为低电平。'
这是否意味着在 PH/EN 模式和 PWM 模式下不支持禁用关断状态诊断的选项、因为它会导致高站点负载?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,北泽三,

    当 DRVOFF = 0且 nSLEEP = 1时、半桥输出被视为有效:

    锁存的故障行为适用于 OCP 和 TSD 等故障:

    我不确定是否理解此问题的第二部分、如果将其设置为 LVL1或 LVL5、关断状态诊断将被禁用。

    它面向什么应用?负载是什么?

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我还有一个问题。

    写入数据表第43页的注释是否适用于独立模式?

    「注释

    不支持为高侧负载用例禁用关断状态诊断的选项。

    在这种情况下、将 DRVOFF 引脚设置为高电平并将 IN 引脚设置为低电平是禁用关断状态诊断的唯一方法。」

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我24小时的时间来调查并作出回应。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    独立模式是指 HS 负载和 LS 负载、在本例中、注释仅涉及 HS 负载配置:

    此致!

    凯尔蒂