This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:电荷泵电容器值范围 CPH CPL

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1346144/drv8350-charge-pump-capacitor-value-range-cph-cpl

器件型号:DRV8350

大家好、

DRV8350数据表指定了介于 CPL 和 CPH 之间的47nF、VDRAIN 额定值。

 

可以使用100nF 吗? 这里允许的电容值的范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Frank、

    我建议在 CPH-CPL 上坚持 DS 建议的47nF 电容、因为该值用于预测电荷泵行为和 DS 中显示的值。

    大于建议值的二极管可能需要更长的充电时间。

    此致!
    阿克沙伊