主题中讨论的其他器件:DRV8305、C2000WARE、C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
我需要为 LaunchPad XL F28379D 和 DRV8305编写代码、用来使用霍尔传感器信号检测编码器的正确角度。 编码器具有三个信号 U、V 和 W、如下图所示。 
我们是否有 C2000ware 中的代码示例?
或者、是否有人会给我建议 tp 编写代码?
提前感谢您!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要为 LaunchPad XL F28379D 和 DRV8305编写代码、用来使用霍尔传感器信号检测编码器的正确角度。 编码器具有三个信号 U、V 和 W、如下图所示。 
我们是否有 C2000ware 中的代码示例?
或者、是否有人会给我建议 tp 编写代码?
提前感谢您!
不直接检测角度、而是根据霍尔传感器的输入来计算/估算转子角度。
您可以参考电机控制 SDK 中 C2000器件的实验。 当前 MCSDK 中提供了通用电机控制实验室、该实验室可以支持一组用于 BLDC/PMSM 驱动器的硬件套件和控制算法。 这些套件包括 LAUNCHXL-F280025C、 LAUNCHXL-F280039C、LAUNCHXL-F2800137 和 用于低压电机的 DRV8316REVM 逆变器板。 控制算法包括采用 FAST 的无传感器 InstaSPIN-FOC、采用 eSMO 的无传感器 FOC、采用增量编码器的含传感器 FOC、采用霍尔传感器的含传感器 FOC。 您可以参考器件外设(ePWM、ADC、eQEP 或 eCAP)配置、以实现与其他 C2000器件的电机控制。
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
通用项目和实验室用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26
文件夹下的示例实验项目:C:Ware_Motor \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x
或 C:\ti\c2000\c2000_SDK_ Ware_Motor \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28003x
或 C:\ti\c2000\c2000_SDK_ Ware_Motor \solutions\universal_motorcontrol_lab\f280013x