This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV11873:内部逻辑的 BEMF 的检测阈值是多少?

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV11873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1345049/drv11873-what-is-the-detection-threshold-of-bemf-of-the-internel-logic

器件型号:DRV11873

在 DRV11873数据表中:

8.4器件功能模式
8.4.1启动
启动时、换向逻辑开始驱动电机、其中一个相位为高电平、一个相位为低电平、第三个相位为关闭。
如果在关断阶段检测到过零、则换向逻辑前进到下一步;同一相位
高电平、关断阶段变为低电平、低电平阶段关闭。 最初、BEMF 不足以
检测过零、在这个最初阶段、换向自动切换、直到 BEMF 变大
足以读取。 在启动模式下、无论 PWM 输入如何、都会应用100%占空比。 在换向之后
逻辑接收4次连续成功的过零、然后切换到正常操作。

关于"足够大的 BEMF "是否有任何特定参数、即 BEMF 检测阈值可能为 X mV? X 值是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris Chen:

    没有参数参考, 但通常情况下、电机必须以电机 BEMF 建立所需的额定速度旋转15%至20%、动能会足够产生、从而能够在一定时间内保持 BEMF、在这段时间内可以无缝进行闭环控制。

    我将检查参数值并更新您的信息。 本周我需要几天时间才能澄清问题。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venkatadri,

    非常感谢!

    由于通常情况下电机具有 EMF 常数、如30mV/rad/s、因此代入 电机的启动速度、需要评估电机此时产生的电动势值是否具有足够的裕度。

    因此,期待您的答复。

    谢谢!此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris Chen:

    我将在本周结束之前回复您。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里