This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:关于电荷泵的问题

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, DRV8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1331941/drv8328-question-about-the-charge-pump

器件型号:DRV8328
主题中讨论的其他器件:DRV8323

大家好、

我想将充电器泵用于外部电路。 (__LW_AT__需要一个自举电压来驱动外部 MOS、需要支持100%占空比)

对于 DRV8323、我可以使用 VCP 来实现该目的。

因此、我想再次与您确认一下 DRV8328、我需要使用 BSTA/BSTB/BSTC 吗?

我无法 正确使用 GVDD?  GVDD 是由电荷泵产生的电压、用于自举和  涓流电荷泵。 因此、我需要使用 BSTA/BSTB/BSTC。

如果我有任何误解、请告知我。

谢谢!

简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、简森、  

    感谢您的提问。   

    让我看看这个问题,并在本周提出一项建议。 我立即认为不会同时使用 GVDD、但请允许我检查哪些产品适合您的应用。  

    此致、

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、简森、  

    这个话题是否仍然开放、或者我们是否在内部会议上结束了这个话题?  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我想我们可以关闭这个 E2E、让我们内部讨论一下。

    谢谢

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、简森、   

    感谢您的确认。  

    此致、  

    -约书亚