请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8328 主题中讨论的其他器件:DRV8323、
大家好、
我想将充电器泵用于外部电路。 (__LW_AT__需要一个自举电压来驱动外部 MOS、需要支持100%占空比)
对于 DRV8323、我可以使用 VCP 来实现该目的。

因此、我想再次与您确认一下 DRV8328、我需要使用 BSTA/BSTB/BSTC 吗?
我无法 正确使用 GVDD? GVDD 是由电荷泵产生的电压、用于自举和 涓流电荷泵。 因此、我需要使用 BSTA/BSTB/BSTC。

如果我有任何误解、请告知我。
谢谢!
简森