This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837C:驱动泵12V 1A、压降

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1336566/drv8837c-driving-a-pump-12v-1a-voltage-drops

器件型号:DRV8837C

大家好!

我正在研发一个新的设计、需要控制额定电压为12V 0.8A 的水泵。

如果我是正确的、因为泵是电感负载、所以即使电源有控制开关、我也需要小心如何将它连接到电源。

我不需要 H-Brdige 来控制这个泵、但因为我在 PCB 上有很多 DRV8837C 作为模块、所以为了实验这个概念、我使用了它们。 目的是使用此设备打开/关闭泵。

当我测量   DRV8837C 的+(OUT 1)处  的电压时、显示10.71V、而负-(OUT 2)为0.774V、这似乎正确吗?

这是一种昂贵的设计、但是否有更好的器件可用于控制低功耗12V 泵?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    您能告诉我您的输入信号是什么样的(IN1和 IN2)吗? 如果您只是在寻找符合您要求的新器件、则可以查看 DRV8234数据表、产品信息和支持| TI.com。您能否还告诉我您计划如何连接泵、如果您将此器件用作开关、那么如果没有电流再循环路径、则可能会出现巨大的电压尖峰。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Keerthi

    输入信号是来自 uC 的 GPIO、目前、IN2为低电平、每当我想接通泵时、IN1都会变为高电平。  我需要一个不是 H 桥、而是简单地为12V 1.2A 泵供电的合适设备、理想情况下是使用保护电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    在12V/GND 下供电时、这些电压看起来不正确、OUT1应为12V、而 OUT2应为0V 或非常接近。  您能否在没有负载、使用电阻器作为负载的情况下尝试重复该测试?   

    此外、还考虑订购 EVM 以对其进行测试、以便您能够轻松确定是您的 PCB/原理图是问题还是部件。   

    我再次接受 Keerthi 的建议-我认为 DRV8220 是一款更新得多的器件、能够更好地满足您的目标。  您可以轻松使用它的 EVM 对其进行测试-https://www.ti.com/tool/DRV8220EVM

    此致、

    雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob

    嗯、我使用  DRV8837C 的原因仅仅是因为我之前使用此组件制作了一些适用于 H 桥锁存螺线管的 PCB、当我将电机泵直接连接到电源时、我注意到一个巨大的压降来保护我使用 DRV8837C 实验的现有 PCB I。

    在没有负载的情况下、我们得到12V 并接近0V。

    但我们实际上并不需要 H 桥电路、因为我的泵仅在一个方向上运行。 您能提供 更合适的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    电源中的电压骤降可能是由于 大容量电容不足。 本应用手册是关于确定大容量电容大小的良好指南:

    PTHxxxxx.pdf (TI.com)

    我们的产品系列中有几个低侧驱动器。 我推荐: DRV8803

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新

    此致、

    凯尔蒂