大家好!
我正在研发一个新的设计、需要控制额定电压为12V 0.8A 的水泵。
如果我是正确的、因为泵是电感负载、所以即使电源有控制开关、我也需要小心如何将它连接到电源。
我不需要 H-Brdige 来控制这个泵、但因为我在 PCB 上有很多 DRV8837C 作为模块、所以为了实验这个概念、我使用了它们。 目的是使用此设备打开/关闭泵。
当我测量 DRV8837C 的+(OUT 1)处 的电压时、显示10.71V、而负-(OUT 2)为0.774V、这似乎正确吗?
这是一种昂贵的设计、但是否有更好的器件可用于控制低功耗12V 泵?