This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8848:即使满足所有输入条件、输出也会接地

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8848

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1346883/drv8848-outputs-are-grounded-even-while-all-input-conditions-are-satisfied

器件型号:DRV8848

我将为 DRV8848实现极小的设置、但无法使其输出任何内容。 已经在 AIN1上尝试了50%的 PWM、在 AIN2上尝试了低电平、在这些引脚上只是一个高电平和低电平。 FAULT 和 SLEEP 引脚均为高电平、所有其他电压均在规格范围内(VM 为7.2V、VINT 和 VREF 为3.3V)。 我可以看到、即使没有插入任何负载、所有输出也都接地。

我还提供了我的原理图和布局。 我尝试了我能想到的所有故障排除步骤、因此对于检查什么、任何类型的帮助或想法都会非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jakub、

    您是否尝试过更换 DRV8848芯片、以防器件在此过程中焊接不正确或损坏? 还是尝试了多个电路板?

    charles ding 说:
    我可以看到、即使没有插入任何负载、所有输出也都可以接地。

    这在我看来意味着器件会损坏、因为如果器件处于故障状态、输出将为 Hi-Z (高阻抗)。  仅当 IN1和 IN2均为高电平时、它们才应为 GND  

    原理图看起来非常好。  我看到您将 AISEN 和 BISEN 连接到 GND、因此不使用电流调节。 您在其他地方是否有更多的大容量电容?  10uF 的电容并不大。  

    对于布局、如果您对电路板进行了新修订、则需要移除器件上的散热连接、对于那些连接、您将无法获得几乎如没有它般好的热性能。  请参阅 电机驱动器电路板布局的最佳实践

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    我已经试过第二块芯片、所以损坏的可能性不太大、但我可以再试一次。

    我在电机本身附近有更大的电容、因此希望这已经足够了。 我会牢记您对第二版的建议、但仍难以找到即使在没有负载的情况下它也无法运行的原因。

    此致、

    雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:

    SLEEP 引脚已经配置了内部下拉电阻器。 尝试移除睡眠引脚上的10kΩ 电阻器。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚需要为高电平才能启用、内部下拉会将其置于睡眠状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:

    我建议验证电路板上的所有引脚电压。 确保所有电压值均处于建议的工作条件范围内。  

    DRV8848电机驱动器在哪里购买? 通过 TI.com 或附属分销商购买的产品?  

    授权经销商

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电压均通过2个不同的仪器进行了仔细检查、符合工作条件。 这些器件通过英国的 RS 组件购买。 现在我已经流过了3颗芯片、要么整批芯片都坏了、要么热气回流中的芯片肯定无法存活。

    此致!

    雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakub、您能否发布一张设备顶部的图片、以便我读取上面的标记? 我希望通过我们的系统进行验证、以确认他们不是假冒产品。  

    我敢肯定您知道、但您是否确认器件在电路板上的方向正确? 焊接后引线上没有观察到焊接桥?