我将为 DRV8848实现极小的设置、但无法使其输出任何内容。 已经在 AIN1上尝试了50%的 PWM、在 AIN2上尝试了低电平、在这些引脚上只是一个高电平和低电平。 FAULT 和 SLEEP 引脚均为高电平、所有其他电压均在规格范围内(VM 为7.2V、VINT 和 VREF 为3.3V)。 我可以看到、即使没有插入任何负载、所有输出也都接地。


我还提供了我的原理图和布局。 我尝试了我能想到的所有故障排除步骤、因此对于检查什么、任何类型的帮助或想法都会非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将为 DRV8848实现极小的设置、但无法使其输出任何内容。 已经在 AIN1上尝试了50%的 PWM、在 AIN2上尝试了低电平、在这些引脚上只是一个高电平和低电平。 FAULT 和 SLEEP 引脚均为高电平、所有其他电压均在规格范围内(VM 为7.2V、VINT 和 VREF 为3.3V)。 我可以看到、即使没有插入任何负载、所有输出也都接地。


我还提供了我的原理图和布局。 我尝试了我能想到的所有故障排除步骤、因此对于检查什么、任何类型的帮助或想法都会非常感谢。
嘿 Jakub、
您是否尝试过更换 DRV8848芯片、以防器件在此过程中焊接不正确或损坏? 还是尝试了多个电路板?
charles ding 说:我可以看到、即使没有插入任何负载、所有输出也都可以接地。
这在我看来意味着器件会损坏、因为如果器件处于故障状态、输出将为 Hi-Z (高阻抗)。 仅当 IN1和 IN2均为高电平时、它们才应为 GND 
原理图看起来非常好。 我看到您将 AISEN 和 BISEN 连接到 GND、因此不使用电流调节。 您在其他地方是否有更多的大容量电容? 10uF 的电容并不大。
对于布局、如果您对电路板进行了新修订、则需要移除器件上的散热连接、对于那些连接、您将无法获得几乎如没有它般好的热性能。 请参阅 电机驱动器电路板布局的最佳实践。
此致!
雅各布