大家好。 我们的项目中使用 DRV8434S 步进驱动器 IC。 之前、我们使用了 VQFN 封装、现在我们将其更改为 HTSSOP 封装。 该 IC 的所有输入参数均正确 。IC 生成5V 电压、但输出无法开启。 触发了开路负载情况故障。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Karan Doshi、
感谢您的答复。
器件未处于睡眠模式、我们已验证它。
我们已经在 VQFN 封装中使用了相同的 IC、因此软件是相同的。 只将封装更改为 HTSSOP。
谨随函附上两份示意图、供您参考。


尊敬的 David:
我可以确认、原理图与 NFAULT 引脚上的 LED 电路不同、该电路应该不会影响 OL 检测。 itrip 的值目前看起来还不错、但我需要查看以下内容以进行处理:
等待您的回复。
此致、
卡兰