This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:驱动器 IC 不提供输出。

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1346040/drv8434s-driver-ic-not-gives-gives-output

器件型号:DRV8434S

大家好。 我们的项目中使用 DRV8434S 步进驱动器 IC。 之前、我们使用了 VQFN 封装、现在我们将其更改为 HTSSOP 封装。 该 IC 的所有输入参数均正确 。IC 生成5V 电压、但输出无法开启。 触发了开路负载情况故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:  

    您能否进一步说明一下、IC 生成5V"和"输出未开启"的含义是什么?

    另外、请分享:

    1. 您的输入电压
    2. ITRIP 电流设置(或 VREF 值)
    3. 衰减模式
    4. STEP 输入波形
    5. 输出电流波形
    6. 微步进设置

    作为参考、这是介绍开路负载检测的数据表部分。 我还建议您验证器件是否未处于睡眠模式。  

    此致、  

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Karan Doshi、

    感谢您的答复。

    1. 您的输入电压- 36V
    2. ITRIP 电流设置(或 VREF 值)- VREF - 3.3V
    3. 衰减模式-智能调优动态衰减
    4. 阶跃输入波形-我们有4个电机30rpm - 2 nos、80rpm - 1 nos、250rpm - 1号30rpm - 3200步/秒、80rpm - 8533步/秒、250rpm - 26666步/秒
    5. 输出电流波形-在输出侧不生成任何输出。
    6. 微步进设置- 1/32

    器件未处于睡眠模式、我们已验证它。

    我们已经在 VQFN 封装中使用了相同的 IC、因此软件是相同的。 只将封装更改为 HTSSOP。

    谨随函附上两份示意图、供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 请给我一天的时间来回答这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh、我正在尝试调试、并将不断向您更新进度。 同时、您可以执行以下操作吗:

    1. 禁用 OL 检测(EN_OL=0b)并再次检查输出。 如果出现输出、请给我发一个示波器截图。 假设您在输出端连接了步进电机、但仍然检测到故障。  
    2. 您是否可以在器件的 STEP 引脚上发送 STEP 输入的示波器截图?

    谢谢。  

    卡兰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan。

    我将禁用 OL 检测、并向您发送输出和 STEP 的示波器屏幕截图。

    TRQ_DAC 为56%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、波形应该会有所帮助。 itrip 值是1.4A、因此我可以将其消除成因。 我对 OL 检测很好奇。 检测到开路负载故障时、OL_A 和 OL_B 寄存器位中的值是什么?  

    此外、您提到 IC 会生成5V 电压。 您能告诉我您在哪个引脚上观察到该5V 输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、您好!

    OL_A 和 OL_B、我们尚未读取该位。 我们将检查它并回复给您。 DVDD 引脚产生5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我可以确认、原理图与 NFAULT 引脚上的 LED 电路不同、该电路应该不会影响 OL 检测。 itrip 的值目前看起来还不错、但我需要查看以下内容以进行处理:

    1. OL_A 和 OL_B 位值。  
    2. OL 检测启用时的输出波形(具有 STEP 和 DIR 信号)
    3. 禁用 OL 检测时的输出波形(使用 STEP 和 DIR 信号)

    等待您的回复。  

    此致、  

    卡兰